为键按钮设置常规属性

使用
键按钮属性
对话框的
常规
选项卡设置
键
按钮的外观。
为键按钮设置常规选项
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 请单击
    常规
    选项卡。
  3. 指定选项。
如果选择将按钮按下事件发送到链接对象,请单击
链接对象
字段中的
浏览
按钮 (...),以打开
对象浏览器
并选择要链接的对象。
在
常规
选项卡中设置选项后,单击
标记
选项卡指定按钮的标题或图像。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal