测试动画

要测试在图形画面中设置的动画,请使用
测试画面
切换到测试模式。完成测试后,切换回编辑模式以继续编辑。
要在测试和编辑模式之间切换,请执行以下操作之一:
  • 从
    视图
    菜单中选择
    测试画面
    或
    编辑画面
    。
  • 在工具栏中,单击 或 。
    小贴士:
    测试模式不同于运行画面。测试模式不会更改在
    画面设置
    对话框中为画面设置的外观或位置。此外,在测试模式下不会启用数据记录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal