Display ActiveX 控件的连接
下表显示的连接用于在运行时控制画面 ActiveX 控件的操作。除了这些连接之外,没有其他参数可配置控件操作。
Connections | 描述 |
|---|---|
启用 必用 | 标签值是一个触发器。当值从 0 变为 1 时,指定的画面将打开。 该连接为只读连接。 连接的数据类型为数字。 |
DisplayName 必用 | 标签值为画面文件名称。 该连接为只读连接。 连接数据类型为字符串。 |
ParameterName 可选 | 标签值为参数文件名称。 该连接为只读连接。 连接数据类型为字符串。 |
提供反馈