CaseStatement ActiveX 控件的连接

下表显示的连接用于在运行时控制 CaseStatement ActiveX 控件的操作。
Connections
描述
触发器
必用
如果分配的标签从零转换为非零值,则控件将对照配置的 Casexx_Test 值通过指定的 Casexx_Operator 来评估 SOURCE 的值。
如果评估结果为 True,控件会将 Casexx_Result 值写入 Destination 标签。
如果没有任何评估结果为 True,则会将 Default_Result 值写入 Destination 标签。
每次进行评估之前都必须复位 Trigger 连接。
连接数据类型为整型。连接可以是直接标签、内存标签或表达式。
必用
该连接包含要在所有测试用例中进行评估的值。
连接数据类型为整型。连接可以是直接标签、内存标签或表达式。
目标
必用
该连接包含要写入值的目标标签。
连接数据类型为字符串。连接可以是直接标签或内存标签。
Execution_Complete
可选
该连接支持与控制程序进行通信。
连接数据类型为整型。连接可以是直接标签或内存标签。
握手
可选
借助该连接,控制程序可复位 Trigger。
连接数据类型为整型。连接可以是直接标签、内存标签或表达式。
Default_Result
可选
如果没有任何评估结果为 True,该连接会提供将写入到 Destination 的默认值。
连接数据类型为字符串。连接可以是直接标签、内存标签或表达式。
Result_Code
可选
借助该连接,控制程序可评估所有控制执行的结果。
连接数据类型为整型。连接可以是直接标签或内存标签。
Case01_Test - Case50_Test
可选
Casexx_Test 包含要对照 Source 进行评估的编号 xx 值。
连接数据类型为整型。连接可以是直接标签、内存标签或表达式。
Case01_Operator - Case50_Operator
可选
Casexx_Operator 提供对照 Source 评估 Casexx_Test 时使用的运算符。
连接数据类型为字符串。连接可以是直接标签、内存标签、显式文本输入或表达式。
值仅可为下列值之一:LES、LEQ、EQU、GEQ、GRT 或 NEQ。这些值的含义为:
LES = 小于
LEQ =小于或等于
EQU = 等于
GEQ = 大于或等于
GRT = 大于
NEQ = 不等于
Case01_Result - Case50_Result
可选
Casexx_Result 提供对照 Source 评估 Case01_Test 的结果为 True 时要向 Destination 中写入的值。
连接数据类型为字符串。连接可以是直接标签或内存标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal