用于检测 CSV 数据记录文件的命令

下表列出了用于检测 CSV 数据记录文件完整性的命令。命令区分大小写。
命令
描述
ra_checkcsvintegrity -i file_path\file1.csv
file1
是要检测的 CSV 文件。
检测报告将显示在
命令提示符
窗口中。
ra_checkcsvintegrity -i file_path\file1.csv -o file_path\file2.txt
file1
是要检测的 CSV 文件。
检测报告将保存到
file2
。
ra_checkcsvintegrity -i file_path\*.csv
将检测
file_path\
中的所有 CSV 文件。
检测报告将显示在
命令提示符
窗口中。
ra_checkcsvintegrity -i file_path\*.csv -o file_path\file2.txt
将检测
file_path\
中的所有 CSV 文件。
检测报告将保存到
file2
。
ra_checkcsvintegrity ?
显示
命令提示符
窗口中命令行的说明。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal