用于检测 CSV 数据记录文件的命令示例

下表列出了用于检测 CSV 数据记录文件完整性的命令示例。
在
命令提示符
窗口中,键入
按下 Enter 键时
ra_checkcsvintegrity -i c:\source\file.csv
将检查
file.csv
的完整性,检测报告将显示在
命令提示符
窗口中。
ra_checkcsvintegrity -i c:\source\file.csv -o c:\report\file.txt
将检查
file.csv
的完整性,检测报告将保存到
file.txt
中。
ra_checkcsvintegrity -i c:\source\*.csv
将检查
c:\source\
中所有 CSV 文件的完整性,检测报告将显示在
命令提示符
窗口中。
ra_checkcsvintegrity -i c:\source\*.csv -o c:\report\file.txt
将检查
c:\source\
中所有 CSV 文件的完整性,检测报告将保存到
file.txt
中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal