CSV 数据记录篡改检测工具

如何打开 CSV 数据记录篡改检测工具?
使用以下方法之一:
  • 在 Windows 的
    开始
    菜单中,选择
    所有程序 > Rockwell Software > Rockwell Automation CSV 数据记录篡改检测工具
    。
  • 在
    FactoryTalk View Studio
    中,从
    工具
    菜单,选择
    Rockwell Automation CSV 数据记录篡改检测工具
    。
CSV 数据记录篡改检测工具可用于:
  • 检测包含篡改检测字符串的 CSV 数据记录文件的完整性
  • 检测完成后生成检测报告
  • 将检测报告保存到文本文件中
小贴士:
您可以从路径
FTView-DVD\<version>-FTView\Tools\CSV Data Log Tamper Detection Utility
单独安装此实用程序。它与
FactoryTalk View ME
之间不存在任何版本依赖关系。
将所做更改保存到
Microsoft
Excel 格式的 CSV 数据记录文件中会破坏文件,CSV 数据记录篡改检测工具无法检测到文件中的篡改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal