为工程命名

使用此对话框命名工程。
如需为工程命名,请执行以下操作
  • 在文本框中,键入从备份文件创建的新 HMI 工程名称,然后单击
    完成
如果名称与现有工程的名称相同,则会显示错误消息。如果名称有效,操作即可继续。
输入新的应用名称时,名称的长度不得超过 32 个字符。如果应用名称超过
FactoryTalk View Studio
允许的最大 32 个字符的限制,则会显示错误和警告消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal