删除应用程序

此对话框用于删除应用程序。
小贴士:
删除应用程序时,系统不会提示验证用户权限。
删除工程时,也将删除工程的唯一安全配置。
要删除应用程序
  1. 选择
    删除应用程序
    ,然后单击
    下一步
  2. 从列表中选择要删除的应用程序,然后单击
    下一步
  3. 对于 Machine Edition 应用程序,会同时删除 ME 应用程序引用的 HMI 服务器工程。
  4. 单击
    完成
    。单击
    确认删除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal