关于控制器指令面板

控制器指令面板是预配置的图形画面和全局对象画面,可与
Studio 5000
处理器进行交互。这些画面包含可显示
Studio 5000
处理器中值的图形对象,并且允许操作员与该处理器进行交互。可以将面板图形画面用作独立画面,或者将面板对象复制到其他图形画面中。还可以编辑面板上的对象。例如,您可能想要添加公司徽标或更改面板中使用的颜色。
将面板画面添加到应用程序会影响许可计数。添加的每个面板画面(.gfx 文件)都会计为一个用于激活的画面。相应的全局对象画面(.ggfx 文件)不会添加到总许可计数中。
有关最新的控制器指令面板,请在产品兼容性和下载中心中搜索“过程库”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal