配置 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端进行远程审核

要从
FactoryTalk
计算机上的
MobileView
、
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端收集 审核消息,您需要将终端配置为进行远程审核。
将
MobileView
、
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端配置为进行远程审核
  1. 在终端上,启动
    FactoryTalk View ME Station
    。
  2. 选择
    终端设置 > Diagnostics Setup > 远程记录
    ,并单击
    编辑
    。
  3. 在
    地址
    文本框中,输入
    FactoryTalk
    计算机的 IP 地址。
  4. 在
    端口
    文本框中,输入
    FactoryTalk
    计算机的端口号,并单击
    确定
    。
  5. 在
    Diagnostics Setup
    对话框中,选择
    消息路由
    ,并单击
    编辑
    。
  6. 选择
    远程记录
    ,并按
    Enter
    。
  7. 为确保捕捉到所有可用信息,请选中
    远程记录消息路由
    中的所有复选框,然后单击
    确定
    。
为使更改生效,请重新启动终端。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal