配置 FactoryTalk 计算机进行远程审核

需要将
FactoryTalk
计算机配置为从某个
MobileView
、
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端收集审核消息。
要配置
FactoryTalk
计算机进行远程审核
  1. 在将要收集远程审核信息的计算机中,启动
    FactoryTalk Administration Console
    并登录 Network Directory。
  2. 从
    工具
    菜单中,选择
    FactoryTalk Diagnostics
    > Setup
    。
  3. 在
    Diagnostics Setup
    的根目录中,选中
    启用此计算机接收来自 Windows CE 设备或
    MobileView
    的消息广播
    所对应的复选框。
    默认
    端口
    号为 4445。需要在终端上配置端口号。
  4. 从 Diagnostics Setup 树中,单击
    消息路由
    。选中
    接收来自 Windows CE 设备或
    MobileView
    的消息
    所对应的复选框。
    如果计算机上已安装
    FactoryTalk AssetCentre
    ,则会默认选中每一列中的
    安全
    复选框。为确保收到所有审核和事件消息,请选中每行(包括
    操作员
    、
    工程师
    、
    开发人员
    和
    安全
    )中的
    错误
    、
    警告
    、
    信息
    和
    审核
    所对应的全部复选框。
  5. 单击
    确定
    。
记下计算机的 IP 地址,配置终端时将使用该地址。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal