保存并退出“图形”编辑器

要保存编辑的图形画面并关闭“图形”编辑器
  1. 从“文件”菜单中选择
    保存
    ,或者单击工具栏中的保存工具。这将以现有名称保存图形画面。
    要想以另一名称保存之前保存的图形画面,选择
    另存为
    命令。这将以新名称保存画面的另一副本。
  2. 从
    文件
    菜单中选择“关闭”。
    如果尚未保存更改,系统将询问是否保存更改。
    • 回答“是”,将保存图形画面。
    • 回答“否”,将丢弃所有更改。
      小贴士:
      重命名图形画面后,确保使用新的名称更新所有使用该画面名称的图形对象(例如,转到画面按钮或画面列表选择器)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal