XML 元素

在 XML 文件中,元素的开头和结尾显示如下:
<element name> ... </element name>
如果元素没有子元素,则可以
/>
结尾,如:
<element name...attributes.../>
。例如,
<text name="Text1" height="16" width="87" left="69" top="42" caption="Pump House 1"/>
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal