关于 FactoryTalk View ME

FactoryTalk® View Machine Edition (ME)
软件属于通用型 HMI 应用,可为机器级操作员界面设备提供功能强大的专属解决方案。作为
Rockwell Automation
可视化解决方案的组成元素,
FactoryTalk View ME
通过通用的开发环境提供出色的图形、运行时用户管理、语言切换和更快的调试速度。
FactoryTalk View ME
可跨多个平台提供一致的操作员界面(包括
PanelView Plus
和
Windows
桌面解决方案),并包含:
  • FactoryTalk View Studio
    。用于开发和测试 HMI 应用的配置软件。
  • FactoryTalk View ME Station
    。传统的独立 HMI 解决方案,提供在
    PanelView Plus 7
    、
    PanelView Plus 6
    、
    MobileView
    终端、
    Rockwell Automation
    工业计算机或其他工业 PC 上运行同一 HMI 应用的集成式操作员界面。
Rockwell Automation
认识到,当前在本行业和本出版物中使用的一些术语与中性技术语言的发展趋势不一致。我们正积极与业界同行合作,寻找此类术语的替代术语并对我们的产品和内容进行更改。在实施这些更改的同时,我们会在我们的内容中使用此类术语,敬请谅解。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal