组件列表文件

提供给将组件添加工具的组件列表文件是一个 XML 文件,列出了组件类别标题和组件文件名。
该文件格式如下。
<category>
和
<component>
部分可以是重复的部分。
<hmi> <category type="TYPE" folder="FOLDER"> <component file="NAME"/> </category> </hmi>
  • TYPE
    是其中一种组件类别。
  • FOLDER
    是该类别中的组件文件所在文件夹的名称。这是可选属性。如果该属性不存在,则假定组件文件与该组件列表文件位于同一文件夹中。文件夹属性可以指定为绝对文件夹(例如
    C:\MEFiles\gfx
    )或相对文件夹(例如
    .\gfx
    )。如果是相对文件夹规范,则假定它相对于此组件列表文件所在的文件夹。
  • NAME
    是没有文件夹规范的组件文件的名称(如
    pump.gfx
    )。
示例
向现有应用程序添加图形画面、全局对象画面和图像:
添加图形画面或全局对象画面时,可指定用于保存这些画面的文件夹。如果该文件夹不存在,将为您创建一个。
<hmi> <category type="Graphics;Displays" folder="C:\MEFiles\Displays"> <component file="overview.gfx" folder="overview"/> <component file="pump house.gfx" folder="pumps"/> </category> <category type="Graphics;Global Objects" folder="C:\MEFiles\GOs"> <component file="button.ggfx" folder="buttons"/> <component file="panel.ggfx" folder="panels"/> </category> <category type="Graphics;Images" folder="C:\MEFiles\Images"> <component file="logo.bmp"/> <component file="pump.bmp"/> </category> </hmi>
在现有应用程序的“画面和全局对象”下添加文件夹:
<hmi> <category type="Graphics;DisplayFolders"> <component folder="line1"/> <component folder="line2"/> </category> <category type="Graphics;GlobalObjectsFolders"> <component folder="common1"/> <component folder="common2"/> </category> </hmi>
向现有应用程序添加 XML 文件:
<hmi> <category type="Graphics;Displays" folder="C:\MEFiles\Displays"> <component file="overview.xml"/> </category> <category type="Graphics;Global Objects" folder="C:\MEFiles\GOs"> <component file="common.xml"/> </category> </hmi>
向现有应用程序添加语言文件:
<hmi> <category type="Language;Files" folder="C:\MEFiles"> <component file="Excelname.xls"/> </category> </hmi>
向现有应用程序添加报警设置文件:
<hmi> <category type="Alarm Setup;Files" folder="C:\MEFiles"> <component file="Alarmfiles.xml"/> </category> </hmi>
向现有应用程序添加参考消息:
<hmi> <category type="InfoMessages;Tables" folder="C:\TagFile\InfoMessages"> <component file="me_aa.ifm"/> </category> </hmi>
向现有应用程序添加配方文件:
<hmi> <category type="RecipePlus;Editor" folder="C:\TagFile\RecipePlus"> <component file="ME_RecipePlus.rpp"/> </category> </hmi>
下表列出了组件类别类型及其关联的应用程序树文件夹名称。
组件类别类型
应用程序树文件夹名称
Graphics;Displays
画面
图形;DisplayFolders
画面
图形;图像
图像
Graphics;Global Objects
全局对象
Graphics;GlobalObjectsFolders
全局对象
Parameter;Files
参数
MessageServer;Tables
本地消息
TagDb;Files
标签
Macro;Files
宏
Data Logging;Models
数据记录
InfoMessages;Tables
参考信息
RecipePlus;Editor
Recipe Plus Editor
Alarm Setup;Files
报警设置
Language;Files
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal