选择终端

如果在计算机和终端之间有使用
FactoryTalk Linx
的网络连接,请选择想要升级的固件所在的终端。
要选择终端
  1. 在
    FactoryTalk Linx
    通信树中,单击想要与其通信的终端。
  2. 单击
    下一步
    。
    • 选择有效 ME 终端时,接下来的步骤需要指定固件版本。有效终端包括
      PanelView Plus 7
      和
      PanelView Plus 6
      终端。
    • 如果选择无效的 ME 终端,就会出现错误消息。关闭消息窗口并选择有效终端。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal