Diagnostics Viewer 不显示新消息

可能原因和解决方案:
  • Diagnostics Viewer 已打开。
    当 Diagnostics Viewer 窗口打开时,不会自动显示新消息。要刷新视图并重新加载消息,请按下
    F5
    键或选择“刷新”按钮。
  • 记录文件已经达到最大文件大小
    如果已将本地记录设置为
    不覆盖事件
    ,则当达到最大文件大小时,将丢弃路由到该记录的新消息。
    要解决此问题,请运行
    Diagnostics Setup
    编辑器并手动清除记录文件。
    1. 从
      FactoryTalk Administration Console
      工具
      菜单中,选择
      FactoryTalk Diagnostics > 设置
      。
    2. 在“Diagnostics Setup”窗口的左窗格中,选择
      目标设置
      ,然后选择
      本地记录
      。
    3. 在
      本地记录目标设置
      对话框中,选择
      清除记录
      。
  • 本地记录目标路径已从默认位置
    \Windows\system32\config\systemprofile
    更改。
    如果
    本地记录的记录路径
    的默认目标已更改,请重新启动计算机,以使用新的文件位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal