Diagnostics Viewer 不显示消息

可能原因和解决方案:
  • 最近安装了
    FactoryTalk Services Platform
    或重新安装了
    FactoryTalk Services Platform
    ,它未检测消息记录。
    执行以下步骤以重新初始化消息记录:
    1. 在
      FactoryTalk Administration Console
      中,选择
      工具
      >
      FactoryTalk Diagnostics
      >
      查看器
      。
    2. 选择
      视图
      >
      选项
      。
    3. 在
      属性
      的
      常规
      选项卡上,找到复选框
      首先显示最新的消息
      。
      • 如果已选择,请清除选择并选择
        应用
        。
    4. 选择
      首先显示最新的消息
      ,然后选择
      确定
      。
    5. 刷新 Diagnostics Viewer 的内容。
      • 在
        视图
        菜单上,选择
        刷新
        或选择工具栏上的
        刷新
        。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal