Diagnostics Viewer 显示重复消息

可能原因和解决方案:
  • 在 Diagnostics Viewer 中滚动会导致显示重复消息
    要解决此问题,试着刷新 Diagnostics Viewer 的内容。
    • 在
      视图
      菜单上,选择
      刷新
      或选择工具栏上的
      刷新
      。
      如果刷新查看器的内容没有移除重复消息,则重启 Diagnostics Viewer。
  • FactoryTalk View
    中的嵌入式变量会导致重复消息
    在
    FactoryTalk View
    中,当数字标签和字符串标签嵌入式变量包含无效占位符时,会在
    FactoryTalk Diagnostics
    中记录重复消息。检查嵌入式变量,并确保所有变量都包含有效条目,然后刷新 Diagnostics Viewer 的内容。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal