我无法通过任何用户帐户配置安全性

可能原因和解决方案:
  • 为已登录用户或计算机帐户的“配置安全”操作分配了“拒绝”权限。
    使用管理员帐户登录,或请求管理员为帐户授予所需权限。
  • 已登录用户或计算机帐户是组成员,并已为该组的“配置安全”操作分配了“拒绝”权限。
    使用管理员组成员或其他具备所需权限的组成员帐户登录。
  • 帐户当前已登录
    FactoryTalk
    Local Directory。
    在
    FactoryTalk
    Local Directory 中,不能创建计算机帐户,也不能为计算机帐户配置安全设置。登录到
    FactoryTalk
    Network Directory。
    重要提示:
    Network Directory 中的安全设置与 Local Directory 中的安全设置是完全相互独立的。对 Network Directory 中的安全设置进行的更改不会影响到 Local Directory,反之亦然。如果同时使用 Network Directory 和 Local Directory,则应分别在每个目录中设置安全保护。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal