无法从 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 连接到 OPC UA 服务器

可能原因和解决方案:
  • FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 或
    OPC
    UA 服务器没有网络连接。
    验证
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 工作站和
    OPC
    UA 服务器之间的网络连续性。
  • OPC
    UA 服务器软件不再运行、崩溃或者其主机计算机关闭或重新启动。
    验证主机 PC 是否正在运行。使用
    Windows
    服务确定
    OPC
    UA 服务器软件是否正常运行。
  • OPC
    UA 服务器主机名或端口不正确。
    验证在
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector >
    OPC
    UA 服务器 > 端点 URL
    中正确输入了主机名和端口号。
    路径格式必须为
    opc.tcp://hostname_or_ip:port/Endpoint/Name
    ,其中
    hostname_or_ip
    、
    port
    和
    /Endpoint/Name
    将替换为
    OPC
    UA 服务器及其本地发现服务的主机名或 IP 地址、端口号和端点名称。如果未指定端口,
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 将尝试连接到端口 4880。
  • OPC
    UA 服务器主机名未得到解析。
    在
    端点 URL
    中输入 IP 地址,而不是主机名。
  • 托管
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 和
    OPC
    UA 服务器的网络不支持 IPv4 连接。
    确保
    FactoryTalk Linx
    OPC
    连接器和
    OPC
    UA 服务器通过仅 IPv4 网络进行连接。
  • Windows
    防火墙或其他软件防火墙未配置为允许
    OPC
    UA 服务器通信。
    如果托管
    OPC
    UA 服务器的计算机使用
    Windows
    防火墙,请使用
    Windows
    控制面板以允许
    OPC
    UA 服务器监听指定的 IP 地址和端口号。
    如果托管
    OPC
    UA 服务器的计算机使用其他软件防火墙,请使用防火墙随附的配置实用程序以允许
    OPC
    UA 服务器监听指定的 IP 地址和端口号。
  • FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 证书已过期
    重新生成
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 证书,或使用有效证书替换。然后,在
    OPC
    UA 服务器软件中,找到并接受
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 提供的安全证书。
  • FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 证书不受
    OPC
    UA 服务器信任
    在
    OPC
    UA 服务器软件中,找到并接受
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 提供的证书。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal