无法在主服务器和辅助服务器之间进行切换

可能原因和解决方案:
  • 拒绝您的用户帐户、您的用户帐户所属的组帐户、您的计算机帐户或您的计算机帐户所属的组帐户访问手动服务器切换操作。
    更新
    手动服务器切换
    策略设置:
    在
    浏览器
    中,展开
    系统 > 策略 > 系统策略
    文件夹。打开
    用户权限分配
    。
    1. 在
      管理服务器
      下的
      手动服务器切换
      旁,选择
      配置安全
      。
    2. 检查有访问权限的用户和组列表,或被拒绝访问的用户和组列表。
      • 如果用户或组被错误地拒绝访问,请选择
        允许
        。
      • 选择
        添加
        并添加任何需要执行服务器切换的帐户或组。
    3. 完成后,选择
      确定
      。
      重要提示:
      Network Directory 中的安全设置与 Local Directory 中的安全设置是完全相互独立的。对 Network Directory 中的安全设置进行的更改不会影响到 Local Directory,反之亦然。如果同时使用 Network Directory 和 Local Directory,则应分别在每个目录中设置安全保护。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal