无法将 Windows 用户或 Windows 用户组添加到 FactoryTalk Directory

如果在将
Windows
用户或
Windows
用户组添加到
FactoryTalk Directory
时收到有关找不到
Windows
域控制器的错误,或发现域控制器与
FactoryTalk Directory
之间的通信存在延迟,请执行以下操作:
  1. 在
    Windows
    域控制器(
    Windows
    2008 服务器)计算机上,检查
    Windows
    “例外”列表,确保选中了“Active Directory 域服务”和“DNS 服务”例外。
    1. 在
      Windows
      “开始”菜单中,依次选择
      “开始”>“设置”>“控制面板”
      。
    2. 在
      控制面板
      窗口中,双击
      安全中心
      ,然后选择
      Windows
      防火墙
      。
    3. 在
      Windows
      防火墙
      对话框中,单击
      例外
      选项卡。
    4. 在
      例外
      选项卡的
      程序和服务
      下,确保选中了
      Active Directory 域服务
      和
      DNS 服务
      例外。如果未选中这两项例外,请选中它们旁边的复选框。
  2. 如果“例外”选项卡上的“程序和服务”列表中未列出“Active Directory 域服务”和“DNS 服务”例外,则必须将 TCP 445 端口、UDP 53 端口以及 Kerberos 密钥分发中心程序手动添加到例外列表中。
    1. 要添加 TCP 445 和 UDP 53 端口:
      • 在
        例外
        选项卡上,选择
        添加端口
        。
      • 在
        添加端口
        对话框中,确保选中了
        TCP
        单选按钮,然后在“端口号”字段中键入
        445
        。
      • 选择
        确定
        。
      • 再次选择
        添加端口
        以添加 53 UDP 端口。
      • 在
        添加端口
        对话框中,选中
        UDP
        单选按钮,然后在“端口号”字段中键入
        53
        。
      • 选择
        确定
        。
    2. 要添加 Kerberos 密钥分发中心程序:
      • 在
        例外
        选项卡上,选择
        添加程序
        。
      • 在
        添加程序
        对话框中,选择
        浏览
        ,然后导航到 C:\
        Windows
        \System32\,选择
        lsass.exe
        ,然后选择
        打开
        。
  3. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal