选择端点 URL

  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,右键单击 OPC UA Connector,然后选择
    属性
    。
  2. 在 中,选择
    OPC UA 服务器
    。
  3. 在
    OPC UA 服务器
    上,选择一个服务器,然后选择
    端点 URL
    旁边的 opcuac_endpointurl_button。
使用
选择端点 URL
浏览网络,并选择要添加到
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 的服务器。
小贴士:
为了能够在浏览网络时发现 OPC UA 服务器端点,必须在服务器上运行 OPC 基金会本地发现服务 (opcualds.exe),并且必须在防火墙中打开关联端口。或者,可以手动输入 OPC UA 服务器管理软件提供的端点 URL。
兼容
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 的
OPC
UA 服务器以黑色列出。不兼容
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 的
OPC
UA 服务器以灰色列出。
字段
描述
搜索
按输入的字符串筛选已发现的
OPC
UA 服务器,以进行快速查找。
Local
列出在本地机器上运行的
OPC
UA 服务器。
远程
列出通过浏览本地子网发现的
OPC
UA 服务器。
自定义发现
列出通过自定义网络路径发现的
OPC
UA 服务器。
添加服务器
指定
OPC
UA 服务器的网络路径或 IP 地址。路径必须采用
opc.tcp://hostname_or_ip:port/Path/To/Server
格式,其中
hostname_or_ip
、
port
和
/Path/To/Server
将被替换为
OPC
UA 服务器设置。如果未指定端口,
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 将尝试连接到端口 4880。
OPC
UA 服务器的防火墙必须允许选定端口的传入连接,以使连接成功。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal