移除 OPC UA 服务器

从 OPC UA Connector 中移除 OPC UA 服务器会将标签从
FactoryTalk
应用程序中移除。

前提

  • 获取
    浏览器
    中应用程序或区域的以下权限:
    • 通用 > 列出子目录
    • 通用 > 读取
    • 通用 > 删除

从 OPC UA Connector 中移除 OPC UA 服务器

  1. 在 中,选择
    OPC UA 服务器
    。
  2. 在
    OPC UA 服务器
    上,选择 OPC UA 服务器,然后选择
    删除
    。
  3. 选择
    应用
    。
  4. 在中,选择
    是
    。
    重要提示:
    在完成复位之前,
    FactoryTalk
    客户端不会从连接到此 OPC UA Connector 的任何 OPC UA 服务器接收 OPC UA 标签。
  5. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal