管理访问

使用管理访问权限功能,仅允许管理员或相关个人访问安全证书管理操作。此功能仅对管理员可用。

添加用户或组

  1. 在 中,选择
    证书管理
    。
  2. 在
    证书管理
    中,单击
    管理访问
    。
  3. 在中,选择
    添加
    。
  4. 在
    选择用户或组
    中,选择
    高级
    立即查找
    。
  5. 在
    搜索结果
    中,选择用户或组。
  6. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal