导入证书

在 OPC UA 服务器和
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 之间建立连接时,必须分别提供和信任来自两端的证书。
用户可以选择手动导入传入证书和自定义传出证书。默认情况下,
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 版本 6.20.00 及更早版本会创建传出证书。
小贴士:
使用
管理访问权限
仅允许管理员或相关个人访问安全证书管理操作。此功能仅对管理员可用。

导入证书

  1. 在 中,选择
    证书管理
    。
  2. 在
    证书管理
    中,选择
    传入证书
    或
    传出证书
    ,然后选择
    导入
    。
  3. 在 中,选择具有以下文件扩展名之一的证书文件,然后选择
    确定
    。
    • .pem
    • .cer
    • .crt
    • .der
    • .p7b
    • .p7c
    • .p12
    • .pfx
  4. (可选)如果传出证书需要密码进行解密,必须输入正确的密码才能继续。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal