创建证书签名请求

FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 支持创建证书签名请求 (Certificate Signing Request, CSR),从外部签名颁发机构获取新证书作为“传出证书”。
小贴士:
使用
管理访问权限
仅允许管理员或相关个人访问安全证书管理操作。此功能仅对管理员可用。

创建证书签名请求

  1. 在 中,选择
    证书管理
    。
  2. 在
    证书管理
    中,选择
    传出证书
    ,然后选择
    创建 CSR
    。
  3. 在
    创建证书签名请求
    中,输入信息,然后选择
    确定
    。
  4. 选择保存 CSR 文件的位置,然后选择
    确定
    。
  5. 将 CSR 文件发送到外部签名颁发机构进行签名,然后在
    传出证书
    上将签名证书分配给 OPC UA Connector。
    重要提示:
    为了确保 OPC UA 服务器的自动发现功能正常,在签署并导入 CSR 文件后,将根证书导入到
    C:\ProgramData\OPC Foundation\UA\pki\trusted\cert
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal