使用预定义条目排除 Unsolicited Message 故障

以下预定义的内部计数器和字符串由 Unsolicited Message 提供,可作为数据条目用于故障诊断。
  • 与建立控制器通信相关的计数器
  • 跟踪数据条目存在请求的计数器
  • 与写入操作相关的计数器
  • 与 Unsolicited Message 相关的计数器
  • 其他计数器
要(使用预定义条目)排除非请求消息数据提供程序的问题:
  • 检查与建立控制器通信相关的计数器。如果无法建立连接,则检查
    FactoryTalk Diagnostics
    记录
    以查明特定错误。
  • 检查各个“客户端接口跟踪”计数器(例如
    @AddItems
    @WriteItems
    ),以确定这些计数器是否可标识任何问题。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal