搜索
FactoryTalk Services Platform 帮助
其他消息
其他消息是四个主要类型的
FactoryTalk Alarms and Events
事件记录条目之一。
常见 FactoryTalk Alarms and Events 事件记录条目
“报警名称”的报警消息已损坏,因此不能使用。使用 Logix Designer 更正此问题
解析 AlarmName 的报警消息时出错。错误原因和消息区域设置
无法将通知数据保存到 FactoryTalk Directory。原因:返回代码 - Directory 或 Directory 对象已删除。
无法将通知数据保存到 FactoryTalk Directory。原因:返回代码 - 未知。
无法将通知数据保存到 FactoryTalk Directory。原因:返回代码 - 没有写入到对象的权限。
无法将通知数据保存到 FactoryTalk Directory。原因:ReturnCode - 已与 FactoryTalk Directory 服务器断开连接。
将通知数据保存到本地文件失败。原因:返回代码和错误消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal