搜索
FactoryTalk Services Platform 帮助
初始化消息
初始化消息是四个主要类型的
FactoryTalk Alarms and Events
事件记录条目之一。
常见 FactoryTalk Alarms and Events 事件记录条目
FactoryTalk Linx 未能将其自身建立为认证客户端
已为区域启动 FactoryTalk Linx 报警和事件检测器。
无法完成报警订阅,因为安装的 FactoryTalk Linx 已损坏。请重新安装该产品
快捷方式上存在的资源不足,无法支持报警和事件功能
Logix 控制器快捷方式上存在的资源不足,无法缓冲报警数据。无任何缓冲的报警数据可用
已于某个时刻启动路由路径(快捷方式)的 Logix 报警和事件提供程序
快捷方式“名称”所指向的 Logix 控制器的固件版本不支持 FactoryTalk Alarms and Events。需要版本 16.20 或更高版本。
快捷方式未指向受支持的 Logix 控制器。不会为此设备发布报警
已成功订阅来自控制器快捷方式的报警。
Logix 控制器的快捷方式指示报警缓冲区溢出
订阅快捷方式的客户端已达到最大数量
尝试订阅报警失败,因为无法与目标设备通信
尝试订阅快捷方式中的报警失败,因为未及时收到响应
尝试订阅快捷方式中的报警失败。FactoryTalk Linx 未获得许可
尝试订阅快捷方式中的报警失败。结果=结果
尝试订阅快捷方式中的报警失败
尝试订阅快捷方式中的报警被拒绝,因为该报警不在目标设备中
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal