搜索
FactoryTalk Services Platform 帮助
通信事件消息
通信事件消息是
FactoryTalk Alarms and Events
事件记录条目的四个主要组之一。
常见 FactoryTalk Alarms and Events 事件记录条目
来自快捷方式的报警将不可用,因为当前路由(设备路径)禁止订阅报警
上传为快捷方式缓冲的报警历史记录时出错。
缓冲的报警历史记录位于快捷方式中并将由 FactoryTalk Linx 上传。
为快捷方式缓冲的报警历史记录为空。
为快捷方式缓冲的报警历史记录上传已完成。
无法为快捷方式建立与目标设备的通信
无法建立与控制器快捷方式的连接。
已建立与控制器快捷方式的连接。
与控制器快捷方式的连接已丢失。
与控制器快捷方式的连接已恢复。
控制器快捷方式名称中发生严重程序故障。
控制器快捷方式的模式已更改为“程序”。
控制器快捷方式的模式已更改为“运行”或“测试”。
Logix 处理器快捷方式下载现已完成
正在下载 Logix 处理器快捷方式,下载完成之前无法获得新的报警或事件
无法获取控制器快捷方式的报警列表。
无法订阅控制器快捷方式的报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal