@Description 引用的传递说明

FactoryTalk Linx
版本 5.90.00 新增了读取 Logix 扩展标签属性并将这些属性传送至
FactoryTalk View
应用程序的功能。该功能包括访问分配至特定标签元素的描述的能力。对于
FactoryTalk Linx
版本 6.10.00,此功能得到了强化,以改善使用与标签间接相关的信息提供说明的功能。
FactoryTalk Linx
版本 6.20.00 扩展了此功能,可为别名标签提供传递描述。
Studio 5000 Logix Designer
提供称为“传递描述”的功能,该功能会从引用的标签、数组元素或结构成员中自动提取描述,从而无需特别记录应用程序中每个标签元素即可提供描述信息。通过重复使用已输入的信息,该功能可显著提高系统开发效率。自版本 6.10.00 起,
FactoryTalk Linx
提供从
Studio 5000 Logix Designer
中的某些区域到
FactoryTalk View SE
应用程序的传递描述功能。
描述。
每个标签的描述(如果有)。如果未提供特定条目的描述,则标签层次结构中下一个顶层条目的描述会显示在此字段中。例如:
引用类型
未提供标签描述时传递描述的方式。
标量 SINT、INT、DINT、LINT 标签中的位(如 Tag.1.@Desription)
来自标量标签定义的描述(如 Tag.@Description)
标量数组的元素(如 Tag[1].@Description)
来自数组标签定义的描述(如 Tag.@Description)
标量数组元素中的位(如 Tag[1].1.@Description)
数组元素的描述(如 Tag[1].@Description)或者该项为空时,为来自数组标签定义的描述(如 Tag.@Description)
UDT 标签的成员(如 Tag.Member.@Description)
采用以下之一:
  • 来自标签定义的描述(如 Tag.@Description)
  • 与标签数据类型相关联的 UDT 成员中的描述(如 UDT.Member.@Description)
  • 标签和 UDT 成员的组合(如 Tag.@Description + UDT.Member.@Description)
UDT 标签成员的某个元素中的位(如 Tag.Member.1.@Description)
采用以下之一:
  • 来自标签定义的描述(如 Tag.@Description)
  • 来自 UDT 标签成员的描述(如 Tag.Member.@Description)
  • 与标签数据类型相关联的 UDT 成员中的描述(如 UDT.Member.@Description)
  • 标签和 UDT 成员的组合(如 Tag.@Description + UDT.Member.@Description)
UDT 标签的嵌套 UDT 成员(如 Tag.level1.level2.@Description)
采用以下之一:
  • UDT 标签的 UDT 成员上层描述(如 Tag.level1.@Description)
  • 与标签数据类型相关联的 UDT 成员中的描述(如 UDT.Member.@Description)
  • 标签和 UDT 成员的组合(如 Tag.@Description + UDT.Member.@Description)
使用 UDT 标签定义的数组成员(如 Tag[1].Member.@Description)
采用以下之一:
  • 来自数组标签定义的描述(如 Tag.@Description)
  • 与标签数据类型相关联的 UDT 成员中的描述(如 UDT.Member.@Description)
  • 标签和 UDT 成员的组合(如 Tag.@Description + UDT.Member.@Description)
AOI 参数(不支持 InOut)
采用以下之一:
  • 来自标签定义的描述(如 Tag.@Description)
  • 来自 AOI 成员的描述(如 AOI.Member.@Description)
  • 标签和 AOI 成员的组合(如 Tag.@Description + AOI.Member.@Description)
程序参数
与控制器标签相同,从标签的定义继承描述(如 Tag.@Description)。
别名标签引用(标量、数组元素或 UDT 成员的所有类型。仅适用于 L8 控制器标签。)
采用以下之一:
  • 来自标签定义的描述(如 Tag.@Description)
  • 来自基本标签定义的描述(如 Tag.@Description)
来源。
来源。如提供显示描述的标签、标签成员或数据类型。
区域设置。
指示显示描述的区域设置。仅为语言切换工程显示此属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal