S-W

- S -
辅助拓扑
与
FactoryTalk Linx
辅助服务器主机工作站 (
FactoryTalk View SE
Distributed) 关联的网络拓扑。
严重性
分配用于定义报警或事件的紧急程度的值。在为可编程控制器编写报警说明时,可使用
Logix Designer
分配严重性。
快捷方式
符号引用,表示要连接到网络的物理设备以及该设备包含的数据。应用程序可通过与快捷方式相关联的通信路径确定数据所在的位置。
插槽
所选设备在网络中的节点地址。
独立计算机
未连接到网络的计算机。
Syslog
Syslog 代表系统记录协议,是一种标准协议,用于将系统记录或事件消息发送到名为 syslog 服务器的特定服务器。它主要用于从中央位置的多台不同机器收集各种设备记录以进行监控和查看。它允许分离生成消息的软件、存储消息的系统以及报告和分析消息的软件。每条消息都标有工厂代码,表示生成消息的软件类型,并分配了严重性等级。
“系统”文件夹
FactoryTalk Directory 的组成部分,列出了用户帐户、计算机帐户、组帐户、密码、操作组、系统策略设置、系统安全设置以及报警和事件数据库的定义。可使用 FactoryTalk Activation Manager 或 FactoryTalk View Studio 管理“系统”文件夹中保存的信息。
- T -
标签
存储数据的过程连接设备或控制器内存的命名区域。它是分配内存、引用逻辑数据和监控数据的基本机制。
TCP/IP 端口地址
网络通信系统中逻辑通道或通道端点的地址。可使用以下语法指定 TCP/IP(传输控制协议/互联网协议)端口的地址:[port]@[host]
拓扑
网络的物理构建方式。其中包括所有网络、节点、设备、数据提供程序、驱动程序/通道以及对象协议。在
FactoryTalk Linx
中,以树型(通信树状目录)显示。
- W -
工作站
一种功能强大的独立计算机,用于需要大量计算或图形功能的应用程序。它是输入、输出和计算硬件的组合,可由个人用于工作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal