P-R

- P -
奇偶校验
一种错误检测方法,用于测试计算机系统内或网络上数字数据的完整性。奇偶校验检查使用一个附加位来保存 0 或 1,具体取决于字节的数据内容。每次传输或发送字节时,将测试奇偶校验位。
预定义条目
计数器或字符串,可访问 FactoryTalk Linx 中用于诊断的信息。预定义条目可以是内部的或者外部的。可以在其他术语中引用。例如,预定义、预先定义、预先定义的和 @define。
平台
托管设计工具或 Runtime 工具的工作站,或托管 Runtime 工具的专用 HMI。
轮询
从设备系统化地请求数据。
轮询速率
从设备请求数据的频率。轮询速率通常以毫秒指定。(轮询速率 1000 ms 表示每秒请求一次数据)。
主拓扑
与本地工作站关联的网络拓扑,或在分布式应用程序中,与主服务器主机工作站关联的网络拓扑。
- R -
冗余
使用多个类似设备,如果一个设备发生故障,其余设备将接管所分配的功能,从而提高设备可用性。
Runtime 拓扑
与
FactoryTalk View ME
运行时执行平台(通常为
PanelView Plus
设备)关联的网络拓扑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal