H-O

- H -
HMI 服务器
该软件模块负责执行核心运行时操作(如数据收集、报警检测、历史数据记录和检索),以及为 FactoryTalk View SE Client 提供图形画面、运行时数据和事件。
- J -
跳线
可用于连接两点的短导线。
- M -
模块控制字节 (MCB)
用于初始化/控制块传输的一个数据字节。每个块传输必须在独立输出图像中为其 MCB 保留唯一的字节位置。
模块组(远程 I/O)
每个输入数据字都会有一个对应的输出数据字,这些数据对称为远程 I/O 配置中的模块组。
- O -
脱机数据项
数据项(标签),其服务器当前并不可用,但其名称仍然可用于浏览、选择和使用。脱机数据项直接从控制器的工程文件中读取。
联机数据项
数据项(标签),其服务器目前可用,可提供数据。联机数据项直接从控制器中读取,与其在该控制器中的定义完全相同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal