D-E

- D -
设计拓扑
与设计平台关联的网络拓扑。
基于设备的报警和事件检测
将
Logix Designer
应用程序报警检测指令编写到
ControlLogix
控制器中。控制器会检测事件和报警条件,并向
FactoryTalk Linx
(即 Rockwell Automation 设备服务器)通知报警状态。
FactoryTalk Linx
会提取信息并将其发布到
FactoryTalk Alarms and Events
服务。
加密狗
加密狗是一种用于商用计算机程序的安全或复制保护设备。如果程序需要,必须将加密狗连接到输入/输出端口(如计算机的 USB 端口或并行端口),以允许程序运行。使用加密狗的程序在启动时查询端口,之后按照设定的时间间隔进行查询。如果加密狗未用预期验证码作出响应,将会关闭程序。
驱动程序
使系统中安装的通信设备能通过网络进行通信的软件。
- E -
环境
一种物理计算机网络,包含应用程序平台、
FactoryTalk
Directory 服务器架构的工作站以及互连网络拓扑中的所有其他节点和设备。
以太网
一种基带通信速率为每秒 10Mb 的局域网。
事件
可检测到的对服务器、服务器所代表的设备以及服务器客户端具有重要意义的事件。
外部访问
该属性允许用户指定外部应用程序和设备对标签的访问权限级别(只读、读取/写入或无)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal