C

- C -
通道
通道定义用于硬件和软件程序间通信的输入和输出信号的路径。
通道 0
是指增强型
PLC-5
、
SLC
5/03+ 或
ControlLogix
控制器的 DF1 串行端口。
机架
用于存放 I/O 模块、适配器模块、处理器模块和电源等设备的硬件组件。
通用工业协议 (Common Industrial Protocol, CIP)
通用工业协议 (Common Industrial Protocol, CIP) 是 ODVA 支持用于工业自动化应用程序的工业协议。CIP 以前称为控制和信息协议,定义了用于收集制造自动化应用程序的消息和服务,即控制、安全、同步、运动、配置和信息。该协议用于 EtherNet/IP、DeviceNet、CompoNet 和 ControlNet 中。CIP 的扩展包括 CIP 安全、CIP 运动、CIP 信息安全和 CIP 同步。
CIP Security
CIP Security 具有多层安全性,能够使连接 CIP 的设备保护其自身免受恶意 CIP 通信的影响。该设备还可以拒绝已更改的数据、不受信任人员或不受信任设备发送的消息,以及请求不允许操作的消息。CIP Security 定义安全配置文件的概念,即一组定义明确的功能,可促进设备互操作性,并帮助最终用户使用适当的安全功能选择设备。
通信树状目录
是对以特定服务器主机设备为根目录的网络拓扑的分层表示。
配置
一个文件,包含为系统定义的物理结构信息。此文件包括所有网络路径、已定义的驱动程序和设备、数据提供程序以及对象协议。
连接 (I/O)
连接可将地址块链接到数据源,如设备或内存。
连接(快捷方式)
快捷方式与设备之间的关联,包括拓扑的通信路径规范。可能存在设计连接、运行时连接、主要连接或辅助连接。
控制系统
带有一个或多个控制器的网络拓扑,可执行生产过程。
循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC)
循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC) 是计算机使用的一种错误校验法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal