A-B

- A -
用于确认接收和接受传输块的 ASCII 控制字符。
地址
地址是用于唯一标识输入或输出电路的物理位置的字符串。在处理器中,地址还可以用于标识内存位置。
报警
一种声音和/或视觉提示方式,提示操作员需要对设备故障、过程偏差或异常状态进行响应。
别名
设备或内存中变量的逻辑名称。类似于标签。
应用程序
由控制器监视和控制的机器或过程,或者将基于计算机或基于控制器的例程用于特殊目的。
- B -
背板
背板是一个互连设备,不一定是智能型,但通常带有插座,可以将卡或板插入其中。
波特率
一个信号发送速度单位,等于每秒发送的离散条件数或信号事件数。对每个信号事件使用一位编码时,波特率数等于每秒位数。
BCC
块检查字符 (BCC) 是一种检查错误的方法,用于增强数据通信中的错误检测能力。在传输数据块之前,会先将 BCC 添加到每个数据块的末尾。
数据块
具有定义大小的连续数据(位或字节)序列。
网桥设备
将通信方式从一种协议或网络转换到另一种协议或网络的模块或设备。
总线
用于传输功率或数据信号的一个路径或多个并行路径,可同时与多台设备连接。根据具体的产品,可能是网络、驱动程序,或者同时为两者。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal