还原 FactoryTalk Directory 或 .apa 文件后,是否需要进行有关设备快捷方式的操作?

如果使用
恢复
选项(
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View
)恢复
FactoryTalk Directory
,并且/或者恢复一个后缀名为 .apa 的文件(
FactoryTalk View SE
单机或
FactoryTalk View ME
),则必须手动审核并验证相关配置以确保目录或应用程序文件中包含的快捷方式指向目标物理设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal