在 FactoryTalk View Studio 中测试画面时,是否需要停止测试画面以更改通信设置?

如果在
FactoryTalk View Studio
中测试画面时要更改通信设置,是否必须在更改前停止画面测试(或运行测试)?
是的。虽然不停止测试也可以进行修改,但可能产生意外结果。最好先执行运行测试和/或画面测试,停止该测试,然后打开
通信设置
编辑器进行更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal