如何打开 FactoryTalk Linx 冗余模块配置工具?

FactoryTalk Linx
冗余模块配置工具是一款独立的可执行程序,设计用于联机操作与配置 1756
ControlLogix
冗余模块,包括1756-RM2和1756-RM3。此软件的某个版本会随
FactoryTalk Linx
一起安装。但是,
Rockwell Automation
产品兼容性和下载中心(PCDC)可能提供更新的版本。
小贴士:
对该工具的访问由
FactoryTalk Security
控制。您必须具有
“打开设备配置”
权限才能访问该工具。
要配置
“打开设备配置”
权限,请打开
FactoryTalk Administration Console
,然后转到
系统 > 策略 > 产品策略 > FactoryTalk Linx > 功能安全
。
要启动
FactoryTalk Linx
冗余模块配置工具,请在
FactoryTalk Linx
网络浏览器拓扑视图中找到1756 ControlLogix 冗余模块,右键单击该模块,然后选择
设备配置
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal