使用 FactoryTalk Linx 浏览网络时,某些设备虽然会显示,但其设备信息不可访问。

当使用
FactoryTalk Linx
浏览网络时,某些设备会显示在浏览器中,但无法访问设备信息或在设备中导航以显示设备下的拓扑。
当配置的设备和
FactoryTalk Linx
服务器与
FactoryTalk Policy Manager
不在同一 CIP Security 区域时,就会发生这种情况。使用与设备在同一区域中进行配置的
FactoryTalk Linx
服务器访问设备,或将引用的
FactoryTalk Linx
服务器添加到设备所在的
FactoryTalk Policy Manager
区域。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal