如何更改 ENB/CNB 的插槽编号?

在与背板相关的配置对话框中,使用“地址”一词指代插槽号。之所以选用“地址”这一通称,是因为它为所有设备、背板和机架属性页提供相同的外观。请记住,插槽号即为背板地址。
要更改 ENB/CNB 的插槽编号,请右键单击机架,然后单击
属性。
更改
属性
对话框中的
地址
字段,然后单击
确定
并关闭对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal