有实用价值的预定义诊断条目
配置快捷方式时,访问与此快捷方式相关联的诊断信息以监控通信状态。在
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端中添加用于查看诊断信息的预定义条目。下表显示用于查看诊断信息的预定义标签示例列表:
名称 | 描述 |
|---|---|
@AddItemCalls | 当 FactoryTalk Live Data 客户端需要接收新数据条目时,它会要求 FactoryTalk Linx 从其数据收集过程中添加条目。该属性指示客户端向“添加条目”操作发送的请求(调用)数。 |
@AddItems | 显示客户端向 FactoryTalk Linx 添加的条目数。 |
@AddItemsIgnored | 显示请求添加的条目数,这些条目因正在扫描而被忽略。 |
@AddShortcutCalls | 显示尝试向 FactoryTalk Linx 添加快捷方式的次数。 |
@AveragePacketResponse | FactoryTalk Linx 发送数据条目请求并接收来自 Logix 控制器的响应。此 FactoryTalk Linx 预定义诊断标签属性指示 Logix 控制器最近 100 次响应的平均响应时间(以毫秒为单位)。在复位服务或重新启动工作站之后,该值将复位为零。 |
@CLXDownloadCount | 显示 Logix 控制器的下载事件数。 |
@CLXMaxScanTime | 可以将 Logix 控制器配置为作为后台进程执行或扫描连续任务。此任务会被控制器上的周期性任务、事件任务和其他进程中断。“最大扫描时间”属性提供从 Logix 检索到的连续任务扫描的最长或最大持续时间。 |
@CLXOfflineItemCount | 显示在脱机状态下处理的 Logix 控制器条目数。 |
@CLXPacketsReinitialized | 显示因连接丢失或其他问题而导致重新初始化的数据包数。 |
@CLXPresentScanTime | 可以将 Logix 控制器配置为作为后台进程执行或扫描连续任务。此任务会被控制器上的周期性任务、事件任务和其他进程中断。“当前扫描时间”属性提供从 Logix 检索到的连续任务扫描的最后持续时间。 |
@CLXWritePackets | 显示发送至 Logix 控制器的写入命令数据包数。 |
@CLXWritesPending | 显示等待发送至 Logix 控制器的写入命令数据包数。 |
@ConnectionClosesFailed | 要建立与 Logix 控制器的通信,FactoryTalk Linx 会查找现有的活动 CIP 连接或建立 CIP 连接。如果不再需要 CIP 连接,将关闭 CIP 连接。关闭 CIP 连接请求可能会因 FactoryTalk Linx 中出现内部错误(例如,关闭 CIP 连接时超时)而失败。此属性指示无法关闭的 CIP 连接数。 |
@ConnectionClosesRejected | 要建立与 Logix 控制器的通信,FactoryTalk Linx 会查找现有的活动 CIP 连接或建立 CIP 连接。如果不再需要 CIP 连接,将关闭 CIP 连接。Logix 控制器可能会拒绝“关闭 CIP 连接”请求(例如,Logix 控制器的消息队列已满,无法处理新的请求)。该属性指示拒绝“关闭 CIP 连接”请求的数量。 |
@ConnectionOpensFailed | 显示打开连接操作失败的次数。 |
@ConnectionOpensRejected | 当您尝试上传 Logix 控制器的命名空间,或者读取和写入标签值时,FactoryTalk Linx 会查找现有的活动 CIP 连接或建立 CIP 连接。Logix 控制器可能会拒绝“打开 CIP 连接”请求。该属性指示拒绝“打开 CIP 连接”请求的数量。 |
@ConnectionsActive | 要建立与 Logix 控制器的通信,FactoryTalk Linx 会查找现有的活动 CIP 连接或建立 CIP 连接。当不存在活动连接时,FactoryTalk linx 将从零 (0) 开始该属性,随着打开新连接而递增,随着关闭连接而递减。该属性指示正在用来与控制器进行信息包通信的活动 CIP 连接数。 |
@ConnectionsAttempted | 要建立与 Logix 控制器的通信,FactoryTalk Linx 会查找现有的活动 CIP 连接或建立新 CIP 连接。该属性指示 FactoryTalk Linx 尝试打开现有 CIP 连接的数量,不管该尝试是否成功。 |
@ConnectionsClosed | 要建立与 Logix 控制器的通信,FactoryTalk Linx 会查找现有的活动 CIP 连接或建立 CIP 连接。如果不再需要 CIP 连接,将关闭 CIP 连接。此属性指示已关闭的 CIP 连接数。 |
@ConnectionsDropped | 要建立与 Logix 控制器的通信,FactoryTalk Linx 会查找现有的活动 CIP 连接或建立 CIP 连接。如果长时间未通过 CIP 连接发送数据包,则此 CIP 连接将会超时并关闭(被丢弃)。该属性指示丢弃的 CIP 连接数。 |
@CurrentTime | 显示运行 FactoryTalk Linx 的计算机上的本地时间。 |
@DataCommunicationsInhibit_Path1 | 显示冗余 path1 的当前禁用状态。 提示: 要切换冗余 path1 的当前禁用状态,右键单击条目 > 写入条目 > 异步写入 ,更改值 (1 = 真,0 = 假),然后单击确定 。 |
@DataCommunicationsInhibit_Path2 | 显示冗余 path2 的当前禁用状态。 提示: 要切换冗余 path2 的当前禁用状态,右键单击条目 > 写入条目 > 异步写入 ,更改值 (1 = 真,0 = 假),然后单击确定 。 |
@DevicePath | 显示说明 Logix 控制器路径的字符串。 |
@DevicePathSwitch | 显示当前活动路径索引(0 = 主,1= 辅助)。 提示: 要切换当前活动路径,右键单击条目 > 写入条目 > 异步写入 ,更改值 (1 = 真,0 = 假),然后单击确定 。如果 @DevicePathSwitch 的写入值无效(超出范围或与当前路径相同),则返回写入错误 (E_FAIL: 0x80004005)。 |
@DevicePathSwitchCount | 显示自服务启动起切换设备路径的次数。 |
@DevicePathSwitchTimestampLastMsg | 以文本格式显示最后一次设备切换操作发生的时间戳。 |
@DPVersion | 数据提供程序是 FactoryTalk Linx 的一个功能,用来与控制器硬件进行通信。该属性指示 Logix 数据提供程序 (FactoryTalk Linx)、旧数据提供程序、Unsolicited Message 数据提供程序或 PLC Unsolicited Message 数据提供程序的版本。数据提供程序类型取决于创建的快捷方式类型。 |
@FirstConnectionDropTime | 当您尝试上传 Logix 控制器的命名空间,或者读取和写入标签值时,FactoryTalk Linx 会查找现有的活动 CIP 连接或建立 CIP 连接。如果长时间未通过 CIP 连接发送数据包,则此 CIP 连接将会超时并被丢弃。该属性指示首次丢弃连接的时间。 |
@FreeMem | 显示 Logix 控制器中的可用内存。 提示: 由于控制器固件中的架构发生变化,ControlLogix 5580, CompactLogix 5480 和 CompactLogix 5380 系列控制器不提供此信息。 |
@FreeMemDT | 显示 Logix 控制器中的可用数据表内存。 提示: 由于控制器固件中的架构发生变化,ControlLogix 5580, CompactLogix 5480 和 CompactLogix 5380 系列控制器不提供此信息。 |
@FreeMemGM | 显示 Logix 控制器中的可用常规内存。 提示: 由于控制器固件中的架构发生变化,ControlLogix 5580, CompactLogix 5480 和 CompactLogix 5380 系列控制器不提供此信息。 |
@FreeMemIO | 显示 Logix 控制器中的可用 I/O 内存。 提示: 由于控制器固件中的架构发生变化,ControlLogix 5580, CompactLogix 5480 和 CompactLogix 5380 系列控制器不提供此信息。 |
@FreeMemSC | 显示 Logix 控制器中的可用安全内存。 提示: 由于控制器固件中的架构发生变化,ControlLogix 5580, CompactLogix 5480 和 CompactLogix 5380 系列控制器不提供此信息。 |
@IsPresent | 显示整数值,表示: "1" : Logix 控制器处于联机状态,并且包含一个程序; "0" : Logix 控制器处于脱机状态,或其中不包含程序。 |
@IsPresent_Path1 | 显示冗余 path1 的当前状态。 |
@IsPresent_Path2 | 显示冗余 path2 的当前状态。 |
@LastConnectionDropTime | 当您尝试上传 Logix 控制器的命名空间,或者读取和写入标签值时,FactoryTalk Linx 会查找现有的活动 CIP 连接或建立 CIP 连接。如果长时间未通过 CIP 连接发送数据包,则此 CIP 连接将会超时并被丢弃。该属性指示最后一次丢弃连接的时间。 |
@Mode | 该属性指示 Logix 控制器的模式。从通过与 Logix 控制器通信获得的“CIP 设备标识”属性中检索该属性。 |
@NamespaceTimestamp | 显示上次 Logix 控制器命名空间更改的时戳。自 UTC 1970 年 1 月 1 日起,时戳显示为 64 位数字(以微秒为单位)。 更改类型包括:
|
@NamespaceTimestampOPC | 显示上次 Logix 控制器命名空间更改的时戳。自 UTC 1601 年 1 月 1 日起,时戳显示为 64 位数字(间隔为 100 纳秒)。 更改类型包括:
|
@NumberOfCLXOptimizedPackets | 显示创建到 Logix 控制器的优化数据包数。 |
@NumberOfDataItems | 显示添加到 FactoryTalk Linx 的数据项数。 |
@NumberOfItems | 显示添加到 FactoryTalk Linx 的条目总数。该值为 @NumberOfDataItems 与 @NumberOfPredefinedItems 之和。 |
@NumberOfOptimizedPackets | 显示 ControlLogix 优化数据包中存储的优化条目数。 |
@NumberOfPredefinedItems | 显示添加到 FactoryTalk Linx 的预定义条目数。 |
@PacketsCancelled | 显示取消发送到 Logix 控制器的数据包总数。 |
@PacketsPerSecond | 显示每秒从 Logix 控制器接收的平均数据包数。 |
@PacketsReceived | FactoryTalk Linx 发送数据条目请求并接收来自 Logix 控制器的响应。该属性指示 FactoryTalk Linx 从 Logix 控制器接收的数据包数。 |
@PacketsSent | 显示发送至 Logix 控制器的数据包数。 |
@PollBlocks | 显示从 RNA 工具包接收的轮询请求数。 |
@PollBlocksFailure | 显示从 RNA 工具包接收的轮询请求失败次数。 |
@PollBlocksIgnored | 显示从 RNA 工具包接收的待处理轮询请求数。 |
@PollBlocksSuccess | 显示从 RNA 工具接收的轮询请求数。 |
@PollComplete | 显示完成的轮询请求数。 |
@PollCompleteFailure | 显示完成的轮询请求失败次数。 |
@PollCompleteSuccess | 显示完成的轮询请求成功次数。 |
@ProcessorName | 显示包含 Logix 控制器程序名称的字符串。程序名称的最大长度为 40 个字符。 |
@RedundancyEnabled | 显示整数值,表示: "1" : Logix 控制器配置了冗余; "0" : Logix 控制器未配置冗余; "-1" : Logix 控制器不支持冗余。 |
@RedundancyMode | 显示 ControlLogix5555 控制器的冗余状态。冗余对中的主控制器返回值“1”。冗余对中的辅助控制器或非冗余控制器返回值“0”。对于所有其他设备,默认值为“0”。 注意: 此属性仅适用于 ControlLogix 1756-L55 控制器。 |
@RedundancyState | 显示 Logix 控制器的冗余状态。 "1" : 加电/未确定(加电默认值) "2" : 主控制器,有合格的辅助控制器 "3" : 主控制器,无合格的辅助控制器 "4" : 主控制器,无辅助控制器 "6" : 主控制器,有正变为合格的辅助控制器 "7" : 正变为合格的辅助控制器 "8" : 合格的辅助控制器 "9" : 不合格的辅助控制器,有主控制器 "10" : 不合格的辅助控制器,无配对 "15" : 正在锁定主控制器以进行更新 "16" : 已锁定主控制器以进行更新 "17" : 正在锁定辅助控制器以进行更新 "18" : 已锁定辅助控制器以进行更新 |
@RemoveItemCalls | 显示客户端移除条目时进行的调用次数。 |
@RemoveItem | 显示正在移除的条目数。 |
@RemoveItemsDuplicate | 正在扫描相同的条目。 |
@Revision | 该属性指示 Logix 控制器的固件版本。从通过与控制器通信获得的“CIP 设备标识”属性中检索该属性。 |
@SetPropertyCalls | 显示客户端设置属性时进行的调用次数。 |
@ShortcutsAdded | 显示在 FactoryTalk Linx 中添加的快捷方式数。 |
@Status | 该属性指示 Logix 控制器的状态。从通过与 Logix 控制器通信获得的“CIP 设备标识”属性中检索该属性。
|
@TimeToUploadGlobalTags | FactoryTalk Linx 必须保留 Logix 控制器中定义的标签和数据类型的副本,以优化通信。该属性指示 FactoryTalk Linx 上传所有控制器的标签和数据类型所需的时间(以毫秒为单位)。此值是在 Logix 执行完整命名空间上传操作时生成的,取决于控制器中定义的标签数。在下次发生完整命名空间上传期间,联机添加或删除标签将影响此时间段。 |
@TotalMem | 显示 Logix 控制器中的总内存。 提示: 由于控制器固件中的架构发生变化,ControlLogix 5580, CompactLogix 5480 和 CompactLogix 5380 系列控制器不提供此信息。 |
@TotalMemDT | 显示 Logix 控制器中的总数据表内存。 提示: 由于控制器固件中的架构发生变化,ControlLogix 5580, CompactLogix 5480 和 CompactLogix 5380 系列控制器不提供此信息。 |
@TotalMemGM | 显示 Logix 控制器中的总常规内存。 提示: 由于控制器固件中的架构发生变化,ControlLogix 5580, CompactLogix 5480 和 CompactLogix 5380 系列控制器不提供此信息。 |
@TotalMemIO | 显示 Logix 控制器中的总 I/O 内存。 提示: 由于控制器固件中的架构发生变化,ControlLogix 5580, CompactLogix 5480 和 CompactLogix 5380 系列控制器不提供此信息。 |
@TotalMemSC | 显示 Logix 控制器中的总安全内存。 提示: 由于控制器固件中的架构发生变化,ControlLogix 5580, CompactLogix 5480 和 CompactLogix 5380 系列控制器不提供此信息。 |
@TrackedStateValue | 显示来自 Logix 控制器的跟踪状态值。 注意: 如果设备不支持跟踪状态值,则此条目将为空,并且质量将保持好 。 |
@WriteCompletes | 显示完成的写入请求数。 |
@WriteCompleteSuccess | 显示成功完成的写入数据包数。 |
@WriteItemCalls | 显示客户端写入条目时进行的调用次数。 |
@WriteItem | 显示写入的条目数。 |
@WriteItemFailures | 显示写入失败的请求数。 |
@WriteItemsSuccess | 显示写入成功的请求数。 |
提供反馈