网络(分布式)应用程序

网络
(也称为“分布式”)应用程序会组织来自于分布在网络中多台计算机上的多个
FactoryTalk
产品和服务的工程信息。这些应用程序位于
FactoryTalk
Network Directory 中,同时可供目录中的任意
FactoryTalk
产品或服务访问。
在
FactoryTalk Linx
中使用
通信设置
编辑器设置主服务器或辅助(冗余)服务器。如果只设置了主服务器,则仅会在
通信设置
编辑器中显示“主”选项卡。如果同时设置了主服务器和辅助服务器,则会在
通信设置
编辑器中显示
主
和
辅助
选项卡。
使用
主
选项卡配置快捷方式,每个快捷方式均会与生产控制系统中的设备建立主要连接。要在控制器处于脱机状态时浏览标签,可将某个快捷方式与包含标签数据的
ControlLogix
工程文件 (.acd) 相关联。如果要求应用程序对已连接控制器中的报警和事件作出响应,则必须在快捷方式中针对该控制器启用
FactoryTalk
Alarms and Events 功能。
如果同时支持冗余服务器,则可以借助
通信设置
编辑器上的
辅助
选项卡为各个快捷方式与同一设备建立备用连接。事实上,您正在为同一数据配置备用路径,此路径已失去与主
FactoryTalk Linx
服务器的通信。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal