某些事件丢失

如果“报警和事件汇总”显示数据,但缺少一些事件,可能是由以下任一项排除:
  • 筛选器
  • 事件订阅
  • 运行时行为
要解决此问题,请验证以下内容:
  • 缺失事件来自于事件订阅中包含的区域或事件源。
  • 未向“报警和事件汇总”应用任何筛选器
  • 报警事件在定义的范围内,或者已将“报警和事件汇总”行为配置为显示超出范围报警。
如果“报警和事件汇总”不显示任何数据,可能是以下项存在问题:
  • 标签报警和事件服务器。尝试重启运行标签报警和事件服务器的计算机。
  • 网络通信。有关故障排除的信息,请参见
    FactoryTalk
    帮助:
    开始 > 所有程序 > Rockwell Software >
    FactoryTalk
    工具 >
    FactoryTalk
    帮助
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal