与控制器的连接已丢失状态消息

当报警服务器与正在监控的控制器失去连接时,将显示此消息。
报警和事件汇总一次仅显示一个错误。报警服务器根据优先级确定要显示的错误。如果发生多个错误并且其中一个错误包括连接丢失,则该错误具有最高优先级,并且将显示此错误,而非其他报警状态。下次控制器能够将状态转换消息发送到报警和事件汇总时,将更新报警状态。不过,某些控制器错误可阻止控制器发送状态转换消息。
发生断开连接事件后,如果已验证与控制器的连接已恢复,但有关连接丢失的消息仍显示在报警和事件汇总中,请使用 FactoryTalk Diagnostics 记录排除问题并恢复操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal