报警未被触发

如果发生所监控的报警条件时未触发报警,可能是因为报警已被禁用,而非被静音或抑制。
启用已禁用的报警
  1. 在工具栏上,单击
    显示报警状态浏览器
    Toolbar_ShowAlarmStatusExplorer 按钮或右键单击报警,然后单击
    报警状态
    ,以打开“报警状态浏览器”。
  2. 从
    报警状态浏览器
    窗口选择要启用的报警,然后单击
    启用选定报警
    BUTTON_Enable_selected_alarm_source 按钮。
启用警铃
  1. 转至报警和事件条
  2. 单击
    启用警铃
    Toolbar_AlarmBellEnabled 按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal